请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 您好,
我正在使用带Simulink的TI板来采集 100Hz的正弦信号作为频率。 首先,我尝试只创建一个带有正弦波块的信号,然后将信号发送到示波器,以便使用外部模式进行可视化。 我使用了10 kHz的采集频率,这应该是足够的,但当我使用外部模式时,我没有这个采集频率。 我尝试在没有外部模式的情况下使用串行通信,但结果相似。
此处是使用外部模式获得的信号。
有人建议如何可视化此类信号?
我们非常感谢您的帮助。
Jesse Augusto