请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
各位朋友,您好!
我正在尝试使用仿真器在芯片f2.8069万微控制器上进行调试。 当我运行从资源库导入的Example_2806xAdcrx示例程序时,AdcResult.ADCRESULT值在不应用ADC输入电压(0-3)的情况下会达到4095。 刷新微控制器时,输入电流读数更改为0.04A至0.17A。 在仿真器的帮助下,在目标上刷新微控制器时,当前值是否发生变化? 我正在使用XDS100V2仿真器。 请帮我解决这个问题。
谢谢,此致,
Ranjit