This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:F2.8069万,片上调试,ADC值

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619001/tms320f28069-f28069-on-chip-debugging-adc-values

部件号:TMS320F2.8069万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

各位朋友,您好!

我正在尝试使用仿真器在芯片f2.8069万微控制器上进行调试。 当我运行从资源库导入的Example_2806xAdcrx示例程序时,AdcResult.ADCRESULT值在不应用ADC输入电压(0-3)的情况下会达到4095。 刷新微控制器时,输入电流读数更改为0.04A至0.17A。  在仿真器的帮助下,在目标上刷新微控制器时,当前值是否发生变化? 我正在使用XDS100V2仿真器。  请帮我解决这个问题。

谢谢,此致,

Ranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰吉特

    我无法理解您的问题陈述和硬件设置。

    ADC信道浮动时ADC正在转换4095是否存在问题? 当不存在信号时,转换值未定义,因此4095是可接受的。

    请详细说明您的设置的"输入电流"。 该电流的来源和目的地是什么? 您是如何阅读的? 您说的是当设备正在闪烁时此读数是可传递的还是当设备正在执行闪存之外的程序时此读数是静态的?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    硬件设置:我没有使用任何开发板。 我有一个焊接了f2.8069万微控制器的目标板。 我正在使用XDS100V2仿真器进行闪存和调试。 我有外部直流电源来为目标板供电。

    问题:
    我正在通过连接器将来自外部直流电源的3.3V输入电压应用到f2.8069万微控制器。 在使用XDS100v2仿真器将代码写入微控制器之前,直流电源上的输入电流读数为0.04A。
    将代码写入微控制器后,电流读数变为0.17A。 增加直流电源中的电流是否良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰吉特

    我认为目前的消费增长没有什么重要意义。  这很可能是设备在默认空闲模式下开机与启用各种模块(如闪存)的程序后状态之间的差异。

    您可以在数据表中看到一些典型的电源编号:

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    但我的模拟输入在目标板上无法正常工作。 所有ADC值均为4095。 我已将模拟输入应用到ADCINA5,其余模拟引脚是浮动的。 我尝试向其他ADCIN引脚输入,但结果相同。 我是否需要激活任何寄存器才能读取CCS中的ADC值?

    Ranjit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    兰吉特

    controlSUITE中的示例应初始化所需的一切。 您是否正在查看Voltage1和Voltage2阵列内容?

    您也可以尝试"ADC_temp_sensor_conv"示例。 这不需要任何外部电压信号。

    汤米