主题中讨论的其他部件:REF3020
您好,champs:
客户通过测量TMS320F2.8335万ZJZQ的ADC系列产品中的内部电压发现了一些异常。
因此,他们测试了具有1.5V定义输入电压的电路板:
第一批PCB偏差为~- 0.18 %
第二批偏差为0.05 %。
它们使用asdc_cal()和额外的外部2.048 参考电压,
正如他们所说,他们使用了我们提供的所有提示和解决方法。
问题1:您能否检查这些测量值是否在“预期容差”窗口中?
|
微控制器 |
ADCREFSEL |
ADCOFFTRIM |
偏差@ 1.5V |
|
TMS320F2.8335万ZJZQ CA-63ZRH93 |
0x62A1 |
0x01FE |
-0.18 % |
|
TMS320F2.8335万ZJZQ CA-5CZDJ43 |
0x5B21 |
0x1FF |
+ 0.95 % |
问题2:晶圆上的Wery MCU的ADC是否已校准? 它是如何实现的,可以预期有哪些偏差?
3/5/18[LE]>解锁