This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:未定义ADC容差

Guru**** 2609515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/630267/tms320f28335-undefined-adc-tolerances

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:REF3020

您好,champs:

客户通过测量TMS320F2.8335万ZJZQ的ADC系列产品中的内部电压发现了一些异常。

因此,他们测试了具有1.5V定义输入电压的电路板:

第一批PCB偏差为~- 0.18 %

第二批偏差为0.05 %。

它们使用asdc_cal()和额外的外部2.048 参考电压,

正如他们所说,他们使用了我们提供的所有提示和解决方法。

 问题1:您能否检查这些测量值是否在“预期容差”窗口中?

 

微控制器

ADCREFSEL

ADCOFFTRIM

偏差@ 1.5V

TMS320F2.8335万ZJZQ

CA-63ZRH93

0x62A1

0x01FE

-0.18 %

TMS320F2.8335万ZJZQ

CA-5CZDJ43

0x5B21

0x1FF

+ 0.95 %

 

问题2:晶圆上的Wery MCU的ADC是否已校准? 它是如何实现的,可以预期有哪些偏差?

3/5/18[LE]>解锁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dirk,

    根据数字,很难确定ADC是否存在问题。  这是否在室温下?

    了解0.95 % 到1.5V电压采样的+LSB误差相当于约+20LSB的绝对误差,我的理解是正确的吗?  该错误在数据表错误+/-30LSB Gain error加+/-15LSB Offset error中,但 我通常期望比这更好的性能。

    客户是否能够执行系统内偏移误差校正程序,以查看其与工厂内饰值的比较情况?  更改为内部参考模式是否会影响转换?

    此器件的每个ADC都在晶圆级别进行微调。  大多数数据表误差范围预计是温度漂移所致。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy,

    客户回来,请参阅Excel附件:

    作为ADC输入,我们使用了AA电池(约1.5V)或将ADC输入短路到GND (0V)并冷却或加热控制器。

    第一步,使用2.048V的外部参考电压(REF3020),并使用偏移和增益的出厂校准数据。

    第二步使用控制器的内部参考电压。

    此处也使用出厂校准数据。 两次测量都显示温度漂移相对较小。

    但是,即使在室温下,也会出现10…13LSB的偏差。

    这是由增益误差引起的,因为第三次测量显示室温下的偏移校正应在+2LSB,而在-2LSB。

    第四次和第五次测量采用0V的ADC输入和更高的ADC偏移(ADCOFFTRIM更改为更高的值,以便测量负漂移)。 这些测量结果表明偏移量几乎没有温度漂移。

    根据测量结果,温度变化对ADC精度的影响很小。 但是,即使在室温下也存在偏差。

    如果对这些测试有任何疑问,请随时联系我。

    Excel附件:

    e2e.ti.com/.../ADC-of-TMS320F2.8335万ZJZQ.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    感谢您提供详尽的实验数据。 从这些值来看,在高温下,增益误差确实超过了数据表规格。

    您能否提供一些背景信息,说明问题的常见程度? 例如,X块板的性能是否可以接受,但现在一组Y是异常的? 或者,这种情况在新的主板设计中是否很普遍?

    我正在尝试确定这些部件是否存在潜在缺陷,或者系统中是否存在需要额外注意的问题。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    是否对涉及的数量有任何更新?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    这是否仍是一个持续存在的问题?

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy,

    客户仍在评估脱机讨论的不同选项。

    请打开案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dirk,

    自您上次更新以来已过去两周多。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是这种情况,请拒绝此解决方案并回复此线程。 如果此线程已锁定,请创建一个新线程以描述您的问题的当前状态。

    汤米