This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8054万F:InstaSPIN-FOC提供的U/V/W相电流的差异

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/634710/tms320f28054f-the-difference-of-u-v-w-phase-current-by-instaspin-foc

部件号:TMS320F2.8054万F
主题中讨论的其他部件:TMDSHVMTRINSPIN

您好,

我们使用InstaSPIN - FOC (F2.8054万F)器件开发了一个高压板。
存在一种现象,即在高压BLDC电机运行期间,UVW每个相位的电机电流值在板上都不同。

●分流器使用具有1 % 精度的分流器。
●电压检测电压分配电阻器也可用于1 % 精度。
●测量了有效电流值,其成为以下值。

●电动机电线的长度相同。

U相:15.66A (RMS)

V相:16.55A (RMS)

W相:16.63A (RMS)

即使更改电机的U,V,W电线连接,也始终会出现这种现象。
只有InstaSPIN驱动的逆变器的U相始终会降低其电流值。

我们制作了多个InstaSPIN板。 在这些电路板中,出现了仅U相部分值降低的相同现象。

InstaSPIN的当前测量值是否有此差异?
或者大约1A的差值是否存在问题?

此1A是否为公差?

此致,

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:ay0689_2,

    感谢您的详细问题。 您的线程已分配给C2000专家,应很快获得反馈。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对电流/电压采样电路实施了偏移和增益校准? 3相逆变器,电流放大电路的增益是否有任何差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming-san您好,感谢您的回复。

    您是否对电流/电压采样电路实施了偏移和增益校准?  

    =>是。

    3相逆变器,电流放大电路的增益是否有任何差异?

    =>我们的放大 器电路没有我刚才提到的问题。

       因此,我们在您的产品"TMDSHVMTRINSPIN"套件中检查它,以便与我们的主板问题分开。

       1.TMDSHVMTRINSPIN + F2.8069万M controlCARD U / V / W相位电流

    F2.8069万M U相电流波形:

    U相:3.8.6601万 A
    V相:3.8.7516万A
    W相位:3.8.4774万 A
     
    电流差为 0.027A (0.7 %),与约3.9 A的有效值之差


     

    F2.8069万M V相电流波形:


     

    F2.8069万M W相电流波形:


     

       2.TMDSHVMTRINSPIN + F2.8054万M controlCARD U / V / W相位电流

    U相:3.7.8068万 A
    V相位:3.8.5884万 A
    W相位:3.7.9828万 A
     
    电流差是0.078 A (2 %)与约3.8 A的有效值的差值

     

    F2.8054万M U相电流波形:


    F2.8054万M V相电流波形:


     

    F2.8054万M W相电流波形:

    F2.8054万 M (0.078 A (2 %))的结果与F 2.8069万 M (0.027 A (0.7 %))的结果相比相当大。

    我们始终使用MW16和lab05b。

    此致,

    ay0689

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这种现象不仅出现在我们的电路板上,而且还出现在带有F2.8054万M控制卡的TMDSHVMTRINSPIN套件上。
    您可以通过HVMTRINSPIN工具包查看吗?

    此致,
    ay0689
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈三,延明三,您好!

    关于HVMTRINSPIN + F2.8054万M控制卡,我们的U/V/W电流测量方法存在问题。

    我们还发现我们的主板存在主板模式问题。

    我们了解有必要为分流模式布线,以便U / V / W的每个相位的模式具有相同的电阻值。

    感谢您的支持。

    此致,

    ay0689