请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 您好,
我 在“F2837x controlCARD”上运行“HRPWM_Duty_SFO_cpu01”示例
我获得了具有4GS/s范围的EPWM1A (HSEC49)。
如果我在“EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA”寄存器中输入1或2
我修改"EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPAHR"
看到“精确定位”,我注意到奇怪的行为...
如果"EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA"等于1
MEP似乎不起作用,
如果"EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA"等于2
我在EPWM1A上观察到两个脉冲,
此处显示屏幕截图...