This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:如果EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 1或2,则MEP无法正常工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579982/tms320f28377d-mep-not-work-properly-if-epwm1regs-cmpa-bit-cmpa-1-or-2

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

 

我 在“F2837x controlCARD”上运行“HRPWM_Duty_SFO_cpu01”示例

我获得了具有4GS/s范围的EPWM1A (HSEC49)。

 

如果我在“EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA”寄存器中输入1或2

我修改"EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPAHR"

看到“精确定位”,我注意到奇怪的行为...

 

如果"EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA"等于1

MEP似乎不起作用,

 

如果"EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA"等于2

我在EPWM1A上观察到两个脉冲,

此处显示屏幕截图...

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕... 我已阅读

    第1864页

    MEP在周期开始后工作三个EPWMCLK周期...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mauro:

    感谢您发布此问题的解决方案!