This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万S:PowerSuite从F2837xD迁移到F2.8379万S单相逆变器示例

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582681/tms320f28379s-powersuite-migrating-from-f2837xd-to-f28379s-single-phase-inverter-example

部件号:TMS320F2.8379万S
主题中讨论的其他部件:PowerSuite, TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA, controlSUITE

客户一直在使用带有F2.8379万D控制卡TIDM-HV-1PH-DCAC的PowerSuite单相逆变器示例,但现在想要使用F2.8379万S迁移到他们自己的自定义板。  不清楚将项目迁移到自定义板的最佳方式是什么。  建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    我建议从F2.8379万D项目开始,通过选择解决方案适配器并将其保存在客户选择的文件夹中。

    我们没有使用第二个内核,因此对F2.8379万S的更改应该是直接的,

    然后,他们主要需要更改CMD文件,并指向F2837xS头文件而不是F2837xD,还需要将F2.8379万D项目中的Global Variables.c文件等更改为F2.8379万S

    核心项目文件(如<SOLUTION >.c/h,<SOLUTION >_board.c/h)不应在两台设备之间更改,PowerSuite生成的settings.h文件也不应更改。

    他们仍然无法更改在CFG页面上看到的名称,但除此之外,F2.8379万S上的所有功能都应该正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户请求- TI是否可以帮助尽快创建该文件?
    它正在阻止他们的主板测试。 他们尝试自己修改它,但他们仍然不熟悉文件和设置环境。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    我们的所有代码如果作为源代码发布,以帮助客户更改和修改内容,

    遗憾的是,我们没有足够的带宽来支持此类请求,客户必须自行处理,

    我们可以帮助他们解决在移植和进行这些更改时发现的任何特定问题,  

    此致
    Manish Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了以下更改以引用F2837xS文件

    但在尝试构建时,main.cfg出现以下错误:

    ****为项目voltageSourceInverterLCFltr构建配置F2837x_RAM ****

    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all

    '生成文件:../main.cfg

    '调用:XDCtools'

    “c:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/xs”--xdcpath="C:\ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_07_00_00/packages;" xdc.tools.configuro -o verbose Pkg -ti.target.c28_flob -p devkits.platform -r -c "include:cit_spot/fip_extr-f=-fip_exclip_conf-f_extr_extr-d=-fip_extrp=-fip_extr-fip_extr_extr-d=-fip_extr-fip-fip-f_extr-f=-fip-fccup/d=-fccup-d=-fccup-extr_exclip-extr_extr-f=-fip-fccup/d=-extr_exclip-extr_extrp=-fccup-f=-fccup-extr_extr_extr-f_extrp=-d=-ex 1.2

    正在制作package.mak (因为package.Bld)...

    正在制作package.mak (因为package.Bld)...

    subdir_rules.mk:91:目标'configPkg/linker .cmd'的配方失败

    js:"./config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_07_00_00/packages;C:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages;..;'中找不到名为'ti.Targets./xdctools_3_31_24_core/packages;.;.;.;';的目标:请检查其路径的拼写。

    js:"./config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_07_00_00/packages;C:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages;..;'中找不到名为'ti.Targets./xdctools_3_31_24_core/packages;.;.;.;';的目标:请检查其路径的拼写。

    gmake.exe:*** No rule to make target `.configuro’(没有生成目标的规则)。 停止。

    js:"c:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2),配置失败;'linker.cmd'已删除。

    gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1

    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

    如何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    由于PowerSuite没有F2837xS项目,我建议您尝试将设备名称F2.8377万D保留在“常规”->“主要”->“变量”下

    其他更改对我来说都可以。