Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE, CONTROLSUITE
主题中讨论的其他部件:PowerSuite, TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA, controlSUITE
客户一直在使用带有F2.8379万D控制卡TIDM-HV-1PH-DCAC的PowerSuite单相逆变器示例,但现在想要使用F2.8379万S迁移到他们自己的自定义板。 不清楚将项目迁移到自定义板的最佳方式是什么。 建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE, CONTROLSUITE
客户一直在使用带有F2.8379万D控制卡TIDM-HV-1PH-DCAC的PowerSuite单相逆变器示例,但现在想要使用F2.8379万S迁移到他们自己的自定义板。 不清楚将项目迁移到自定义板的最佳方式是什么。 建议?
劳伦斯
我建议从F2.8379万D项目开始,通过选择解决方案适配器并将其保存在客户选择的文件夹中。
我们没有使用第二个内核,因此对F2.8379万S的更改应该是直接的,
然后,他们主要需要更改CMD文件,并指向F2837xS头文件而不是F2837xD,还需要将F2.8379万D项目中的Global Variables.c文件等更改为F2.8379万S
核心项目文件(如<SOLUTION >.c/h,<SOLUTION >_board.c/h)不应在两台设备之间更改,PowerSuite生成的settings.h文件也不应更改。
他们仍然无法更改在CFG页面上看到的名称,但除此之外,F2.8379万S上的所有功能都应该正常工作。
我进行了以下更改以引用F2837xS文件
但在尝试构建时,main.cfg出现以下错误:
****为项目voltageSourceInverterLCFltr构建配置F2837x_RAM ****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'生成文件:../main.cfg
'调用:XDCtools'
“c:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/xs”--xdcpath="C:\ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_07_00_00/packages;" xdc.tools.configuro -o verbose Pkg -ti.target.c28_flob -p devkits.platform -r -c "include:cit_spot/fip_extr-f=-fip_exclip_conf-f_extr_extr-d=-fip_extrp=-fip_extr-fip_extr_extr-d=-fip_extr-fip-fip-f_extr-f=-fip-fccup/d=-fccup-d=-fccup-extr_exclip-extr_extr-f=-fip-fccup/d=-extr_exclip-extr_extrp=-fccup-f=-fccup-extr_extr_extr-f_extrp=-d=-ex 1.2
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
subdir_rules.mk:91:目标'configPkg/linker .cmd'的配方失败
js:"./config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_07_00_00/packages;C:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages;..;'中找不到名为'ti.Targets./xdctools_3_31_24_core/packages;.;.;.;';的目标:请检查其路径的拼写。
js:"./config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ti/controlSUITE/PowerSuite/v_1_07_00_00/packages;C:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages;..;'中找不到名为'ti.Targets./xdctools_3_31_24_core/packages;.;.;.;';的目标:请检查其路径的拼写。
gmake.exe:*** No rule to make target `.configuro’(没有生成目标的规则)。 停止。
js:"c:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2),配置失败;'linker.cmd'已删除。
gmake:***[configPkg/linker.cmd]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
如何解决此问题的建议?