This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:CAN收发器问题

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257, RS485-FL-DPLX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578076/tmdsdock28379d-can-transceiver-issue

部件号:TMDSDOCK2.8379万D
主题中讨论的其他部件: LUNCHXL-F2.8379万DSN65HVD257RS485-FL-DPLX-EVM

您好,

我正在使用controlCARD TMDSDDOCK2.8379万D,但刚刚意识到套件没有CAN收发器模块,因此我无法读取差分CAN_H和CAN_L信号,但是我可以读取MCU侧不是差分的CAN_TX和CAN_RX。 此外,我意识到LAUNCHXLF2.8379万D具有CAN收发器,因此CAN_H和CAN_L信号可通过CAN总线进行通信。 因此:

1.为什么在MCU上可以使用CAN_RX和CAN_TX,但板上没有安装CAN收发器?  

2.是否有任何CAN收发器模块可以单独购买并将其连接到我的controlCARD?

此致,

卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡什

    有关第2项,请访问 http://www.ti.com/tool/tcan1042devm?keyMatch=can%20transceiver&tisearch=Search-EN-Everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hareesh,
    感谢您的回复。
    您认为切换到"LAUNCHXL-F2.8379万D"(33.79美元)会更便宜吗? 我猜“LAUNCHTXL-F2.8379万D”使用了“SN65HVD234D”CAN收发器,如果我错了,请更正我。

    卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khashayar olia 说:
    您是否认为切换到"LAUNCHXL-F2.8379万D"(33.79美元)会更便宜?[/QUOT]

    这是您的呼叫,但请记住,在启动板上,您只能使用一个CAN模块,即CANB。要使用另一个CAN,您必须再次使用外部收发器。

    Khashayar olia 说:
    我想"LAUNCHLL-F2.8379万D"使用"SN65HVD234D" CAN收发器,如果我错了,请更正我。[/QUET]

    是的,你说的对!

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kash,

    我们决定不在controlCARD上放置CAN收发器,以使客户能够利用完整的pinmux,而不会对客户希望如何使用我们的设备进行实验作出假设。  这样做还使TI能够制造更多的应用基板,从而展示我们的C2000器件的更多内容。  请注意,我们也没有为SPI添加I2C EEPROM,FET驱动器,RS485收发器等

    LaunchPad会对您希望如何评估我们的设备做出更多假设。

    ===

    您考虑的两种方法都是可行的。


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett,
    感谢您的回复。 这是完全合理的,实际上它让开发人员可以用您的设备做更多的事情。

    如何了解板上安装了哪些收发器? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam,
    感谢您的验证。 由于TMDSDOCK2.8379万D不随RS485收发器一起提供,我似乎也需要购买这一额外的组件。 您是否有使用CAN和串行收发器的经验? 如果是,您是否建议使用任何设备?

    LAUNCHXL是否具有RS232,RS485/422收发器?

    此致,
    卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有使用CAN和串行收发器的经验? 如果是,您是否建议使用任何设备?[/QUOT]

    对于CAN收发器,您可以使用与Launchpad相同的部件号。

    Khashayar olia 说:
    LAUNCHXL是否具有RS232,RS485/422收发器?[/QUOT]

    您不需要使用外部的。 但我希望您知道该套件有一个USB到串行转换器,您可以通过指定的COM端口观察其中一个SCI模块在PC上的数据传输。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于CAN收发器,

    我发现了三个CAN收发器EVM:TCAN10XX,SN65HDV255和SN65HVD257,其中较新的EVM附带了两个SN65HVD257,适合在冗余配置中进行设置。 Launchpad中使用的是SN65HVD234D,我找不到它的EVM。 由于它们都与ISO 1.1898万-2高速CAN标准兼容,我想我可以使用其中的任何一种。 如果我错了,请更正我。

    用于串行485/422收发器,

    是的,我找到了这部分原理图,还观看了您的Youtube关于SCI:

    但是,我在TMDSDOCK2.8379万D原理图中没有找到任何关于串行收发器的信息。您知道任何串行EVM吗?或者您到目前为止是否使用过其中一个?

    谢谢!

    卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="Khashayar olia"],但我在 TMDSDOCK2.8379万D 原理图中没有找到任何关于串行收发器的信息。您知道任何串行EVM吗?或者您到目前为止是否使用过其中一个?

    对于串行,没有EVM,但您只需使用该部件即可。 在此处了解相同内容:

    另外,别忘了选择3.3V的器件。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam,

    我找到了一个串行收发器EVM,并订购了它:
    RS485-FL-DPLX-EVM
    www.ti.com/.../rs485-fl-dplx-evm

    我将很快发布我的使用经验。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷。 请随时通知我们!

    祝好好运,祝好!
    Gautam