主题中讨论的其他部件: LUNCHXL-F2.8379万D, SN65HVD257, RS485-FL-DPLX-EVM
您好,
我正在使用controlCARD TMDSDDOCK2.8379万D,但刚刚意识到套件没有CAN收发器模块,因此我无法读取差分CAN_H和CAN_L信号,但是我可以读取MCU侧不是差分的CAN_TX和CAN_RX。 此外,我意识到LAUNCHXLF2.8379万D具有CAN收发器,因此CAN_H和CAN_L信号可通过CAN总线进行通信。 因此:
1.为什么在MCU上可以使用CAN_RX和CAN_TX,但板上没有安装CAN收发器?
2.是否有任何CAN收发器模块可以单独购买并将其连接到我的controlCARD?
此致,
卡什