This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:套件的输出波形有问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1102295/tmdshvmtrinspin-problem-with-the-output-waveform-of-the-kit

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

尊敬的团队:

我的客户仍有关于此套件输出波形的一些问题:

客户尝试向电机提供60VDC电源,但电机仍无法旋转。

此外,使用示波器观察到,hvkit在提供低电压时具有PWM输出,但在提供高电压时没有PWM输出。

下面是 CCS表达式窗口:

此外,客户发现:一旦主板连接高电压,  主板上的PS2.1765万将输出3.3V的高电平。 根据数据手册,它具有过电流保护。 这是为什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色,根据您的描述,似乎触发了过电流故障。 其中一种可能触发此情况的情形是未正确设置V/F比率。

    您是否可以在user.h上查看以下参数并确保每个所用电机都有正确的值?

    #define user_motor_FREQ_low_Hz (20.0)// Hz
    #define user_motor_FREQ_hate_Hz (400.0)// Hz
    #define user_motor_volv_min_V (4.0)//电压
    #define user_motor_volv_MAX_V (24.0)// Volt

    请进一步确认所使用的控制卡,示例来自MC-SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth:您好!

    客户还发现参数USER_ADC_FULL比例电流A的设置值存在争议:

    在instaSPIN 的用户指南 第238~239页中,此参数的值计算如下:

    但在TMDSHVMTRINSPIN的硬件原理图中,公式中Rshunt的值应为0.02Ω 而不是0.01Ω。

    因此,他是否需要从中更改 user_ADC_FULL比例电流A的值  

    #define user_ADC_FULL比例电流A     (19.89)//   Rshunt为0.01Ω 时的计算值

    #define user_ADC_FULL比例电流A     (9.94)    // Rshunt为0.02Ω 时的计算值

    此致,

    绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth:您好!

    您是否可以帮助再次回答客户的问题?

    此致,

    绿色