Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
尊敬的团队:
我的客户仍有关于此套件输出波形的一些问题:
客户尝试向电机提供60VDC电源,但电机仍无法旋转。
此外,使用示波器观察到,hvkit在提供低电压时具有PWM输出,但在提供高电压时没有PWM输出。

下面是 CCS表达式窗口:


此外,客户发现:一旦主板连接高电压, 主板上的PS2.1765万将输出3.3V的高电平。 根据数据手册,它具有过电流保护。 这是为什么?

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN
尊敬的团队:
我的客户仍有关于此套件输出波形的一些问题:
客户尝试向电机提供60VDC电源,但电机仍无法旋转。
此外,使用示波器观察到,hvkit在提供低电压时具有PWM输出,但在提供高电压时没有PWM输出。

下面是 CCS表达式窗口:


此外,客户发现:一旦主板连接高电压, 主板上的PS2.1765万将输出3.3V的高电平。 根据数据手册,它具有过电流保护。 这是为什么?

此致
绿色,根据您的描述,似乎触发了过电流故障。 其中一种可能触发此情况的情形是未正确设置V/F比率。
您是否可以在user.h上查看以下参数并确保每个所用电机都有正确的值?
#define user_motor_FREQ_low_Hz (20.0)// Hz
#define user_motor_FREQ_hate_Hz (400.0)// Hz
#define user_motor_volv_min_V (4.0)//电压
#define user_motor_volv_MAX_V (24.0)// Volt
请进一步确认所使用的控制卡,示例来自MC-SDK。
Navaneeth:您好!
客户还发现参数USER_ADC_FULL比例电流A的设置值存在争议:
在instaSPIN 的用户指南 第238~239页中,此参数的值计算如下:


但在TMDSHVMTRINSPIN的硬件原理图中,公式中Rshunt的值应为0.02Ω 而不是0.01Ω。

因此,他是否需要从中更改 user_ADC_FULL比例电流A的值
#define user_ADC_FULL比例电流A (19.89)// Rshunt为0.01Ω 时的计算值。
至
#define user_ADC_FULL比例电流A (9.94) // Rshunt为0.02Ω 时的计算值。
?
此致,
绿色