This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F-Q1:电机转速

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108625/tms320f28062f-q1-motor-speed

器件型号:TMS320F28062F-Q1

我们使用 TMS320F28062F-Q1控制板来控制新的三角形连接永磁同步电机。 电机参数为:μ H

定子电阻相间):5.6mΩ定子电感(相间)20uH

Maxspeed:70000rpm极对数:1;额定电流:260A开路反电动势@70000rpm:11.625V 直流总线电压24V;

USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V:27.3V,

 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz:(1167)

PWM 频率:25kHz

现在的问题是、当电机以负载启动时、电机的实际速度为0、但 FAST 估算的速度为4000rpm (给定的参考速度为4000rpm)、

电机相电流频率为43Hz。
为什么会发生这种情况?
电机速度的估算原理是什么?
我应该进行哪些调整/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉:开路反电动势@30000rpm:11.625V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="448362" URL"μ C/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microrims-forum/1108625/tms320f28062f-Q1-motor-speed"]现在的问题是、当电机以负载启动时、

    这话什么意思? 启动时、电机上增加了什么负载?  当您尝试运行电机时、电机是否停止运转?

    如果电机未启动且停转、则估算速度将不正确。 因此、请 查看《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》中的第14章"在启动、低速和速度反转时管理满负载"。

    如果 Rs 值不正确(尤其是高于实际 Rs 的值)、则会导致启动运行不良。因此、您可以尝试以下方法。

    1. 启动前启用定子 Rs 重校准
    2. 启用强制角
    3. 确保校准当前的 ADC 偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动时电机上的负载约为1.1Nm, 无负载运行电机至40000rpm、不失速。一旦 RS 为2.898m Ω、电机识别已运行两次。 另一个为2.876m Ω,实际测量的电机相对相位电阻为5.6m Ω、而2.898m Ω 包括部分线路电阻和线路。上的触点电阻

    我们已启用强制角, “USER_FORCE_ANGE_FREQ_Hz”为10Hz,我们可能需要将“USER _ FORCE_ANGE_FREQ_Hz”设置为100Hz,因为 FAST 估算的速度为4000rpm 。

    ,我们想 知道电机为什么没有启动并且被停止、估算速度将不正确?

     我们  将尝试以下方法。

    1. 启动前启用定子 Rs 重校准
    2. 启用强制角
    3. 确保校准当前的 ADC 偏移
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强制角频率不能设置得太高、它应远低于1~10Hz 等额定频率。

    电机的额定输出负载是多少?  您知道、FAST 仍然是一个无传感器 FOC、很难生成满扭矩并在重负载下启动电机。