This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:当 DBRED 被设定为 TBPRD 时、PWMxA 达到0%占空比、它是否可靠?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114469/tms320f280049c-when-dbred-is-set-to-tbprd-pwmxa-achieves-0-duty-cycle-is-it-reliable

器件型号:TMS320F280049C

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户提出要求。

向上/向下计数模式和高电平有效互补(AHC)信号。

它们使用 CAU 设置为高电平、通过更改 CMPA/CMPAHR 将 CAD 设置为低电平 、并使用具有 DB 模块的 AHC 互补模式。

但他们希望在 PWMxA 中具有0%占空比控制、只需将 DBRED 设置为 TBPRD、HR-PWMxA 就可以实现0%占空比、如下所示:

(黄色 HRPWM1A、蓝色 HRPWM1B)

以下是问题:

问题1. 当 上升沿 超过下降沿时、PWM1A 变为低电平?

Q2:再次确认 是否有其他方法可通过 HRPWM 实现该0%占空比?  

我们担心 是否存在以下情况? 如下图所示的不需要的波形。

因为 上升沿和下降沿操作仍然存在、但 实际上它可以实现0%占空比。 对此有任何评论吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您得到的结果是合理的。 您正在不允许的3个周期范围内运行。 您的占空比不能在该范围内。

    您可以使用 TZ 模块关闭 ePWM。但无法使用 AQ 和 DB 按您所述运行、因为器件不支持该模块。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    根据我的理解、 上升沿和下降沿操作在整个期间仍然存在。 很 难解释:当 DBRED 被设定为 TBPRD 时、上升沿操作为什么消失? 如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很可能会将边沿置于3周期限制中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    如果 CMPA 设置为70、那么 DBRED 设置为 PRD、则上升沿操作将是下一个周期。这是否可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在内部对此进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已离线关闭。