您好、香榭丽舍
我正在向我的客户提出要求。
向上/向下计数模式和高电平有效互补(AHC)信号。
它们使用 CAU 设置为高电平、通过更改 CMPA/CMPAHR 将 CAD 设置为低电平 、并使用具有 DB 模块的 AHC 互补模式。
但他们希望在 PWMxA 中具有0%占空比控制、只需将 DBRED 设置为 TBPRD、HR-PWMxA 就可以实现0%占空比、如下所示:

(黄色 HRPWM1A、蓝色 HRPWM1B)
以下是问题:
问题1. 当 上升沿 超过下降沿时、PWM1A 变为低电平?
Q2:再次确认 是否有其他方法可通过 HRPWM 实现该0%占空比?
我们担心 是否存在以下情况? 如下图所示的不需要的波形。
因为 上升沿和下降沿操作仍然存在、但 实际上它可以实现0%占空比。 对此有任何评论吗? 非常感谢!