This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:针对 PWM EXTSYNCIN1使用 GPIO 认证的问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1022643/tms320f28388s-issue-of-using-gpio-qualification-for-pwm-extsyncin1

器件型号:TMS320F28388S

您好、专家、

我的客户使用两个 MCU 进行 PWM 同步、mMCU 生成 sMCU 的 EXSYNCCOUT 事件、 波形如下(紫色波形 mMCU-GPIO37)、

在 sMCU 中、也将 GPIO37用于 PWM EXTSYNCIN1、并将 GPIO3用于 PWM  EXSYNCCOUT 仅用于测试。

在 mMCU 和 sMCU 中、都将出现 PWM 中断 、并使用 GPIO 进行切换以指示 PWM ISR 何时发生、

如果 对 sMCU PWM EXTSYNCIN1引脚(GPIO37)使用 GPIO 鉴定模式、则 sMCU PWM ISR 与 mMCU PWM ISR 不匹配、这不符合预期。  

但是   sMCU 中的 PWM EXSYNCCOUT 正确且与 PWM EXTSYNCIN1信号匹配、只有 PWM ISR 事件是错误的。  

如果它们没有为   sMCU  PWM EXTSYNCIN1引脚(GPIO37)使用 GPIO 鉴定模式、 那么一切都正常。

您是否可以将 GPIO 鉴定用于 PWM EXTSYNCIN1? 对此问题有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的 GPIO 鉴定期的不同、您的鉴定将会延迟、因此需要多次采集输入。 EXTSYNCOUT 也是一个非常短的信号。 您的 GPIO 限定周期将具有一个最大值、如果您执行该操作、则不应具有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的回复。

     PWM EXTSYNCIN1输入的信号具有 非常宽的脉冲、而不是非常短的信号、请参阅从 mMCU-GPIO37输出的紫色波形、sMCU EXSYNCCOUT 信号没有问题、只在 sMCU 上的 PWM ISR 有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何处理 ISR、在开始时设置 GPIO、然后在结束时清除? 与我分享 ISR 代码!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    当进入 ISR 时、两个 MCU 都将 GPIO59设置为0、最后将 GPIO59设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、  

    在这种情况下、看起来 ISR 正在按时执行、但持续时间很短。 这就是我希望查看 ISR 内容的原因。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    问题是 ISR 在一个 PWM 周期内发生两次、下面以绿色箭头标记的 ISR 不应发生。 与  sMCU EXSYNCCOUT 信号不匹配。 对此问题有任何建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用了哪些中断源? 此外、不需要的中断是否与 GPIO59完全对齐? 看起来它们被配置为独立。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    它们仅在 ePWM ISR 中清除和设置 GPIO59。有关更多详细信息、请参阅我发送给您的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有中断嵌套? 您能否清除 ISR 末尾的 ACK 组标志?

    此外、请将 EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 3; 更改为"1"而不是"3"。

    当您有3个时。 在向上/向下计数模式下、每个 PWM 周期将获得两个中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们具有  中断嵌套、但 PWM 中断具有更高的优先级、并且可以嵌套 CAN 中断。

    在 PWM 中断结束时、将使用以下代码清除 ACK:

    EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;  
    PieCtrlRegs.PIEACX.ALL = PIEACK_Group3;

     客户已将 EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 3从3更改为1、但 仍有问题。  

    似乎设置相同、只删除 GPIO 鉴定配置、然后问题得到解决、在这些用例中 GPIO 鉴定的任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们的 GPIO 鉴定设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    我们可以从我通过电子邮件向您发送的客户代码中找到、如下所示:

    83 GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO37 = 1;//=0:同步到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、3个样片认证呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是3个样本鉴定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试模式0 (同步)并查看问题是否仍然存在? 0和3都可以正常工作。 但我将使用模式0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、0和3都正常、但客户想知道为什么1模式不正常、对此有任何解释、要求客户不要使用模式1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我咨询一些设计专家、让您参与其中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电子邮件主题中处理此问题。