您好、专家、
我的客户使用两个 MCU 进行 PWM 同步、mMCU 生成 sMCU 的 EXSYNCCOUT 事件、 波形如下(紫色波形 mMCU-GPIO37)、
在 sMCU 中、也将 GPIO37用于 PWM EXTSYNCIN1、并将 GPIO3用于 PWM EXSYNCCOUT 仅用于测试。
在 mMCU 和 sMCU 中、都将出现 PWM 中断 、并使用 GPIO 进行切换以指示 PWM ISR 何时发生、
如果 对 sMCU PWM EXTSYNCIN1引脚(GPIO37)使用 GPIO 鉴定模式、则 sMCU PWM ISR 与 mMCU PWM ISR 不匹配、这不符合预期。
但是 sMCU 中的 PWM EXSYNCCOUT 正确且与 PWM EXTSYNCIN1信号匹配、只有 PWM ISR 事件是错误的。


如果它们没有为 sMCU PWM EXTSYNCIN1引脚(GPIO37)使用 GPIO 鉴定模式、 那么一切都正常。

您是否可以将 GPIO 鉴定用于 PWM EXTSYNCIN1? 对此问题有任何建议吗?