This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:转矩环路中由可再生 dystno 加载的内部 PMSM 电机导致估算器卡在空闲状态

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038300/tms320f28027f-interior-pmsm-motor-in-torque-loop-loaded-by-regenerative-dyno-is-causing-estimator-to-get-stuck-in-idle

器件型号:TMS320F28027F

我尝试在扭矩环路中运行内部 PMSM 电机。

我的估算器在转矩控制过程中突然卡在空闲状态下、负载以再生常量斜升不到2秒。

我正在 HVkit 中的28027f 上运行一个经修改的 proj11b、此引脚连接至1hp 内部 PMSM。

示波器电流波形未显示过流或瞬态。

平均泄漏电流约为50mH。

不会观察到其他故障、例如直流总线电压超出范围、硬件或软件过流或外部 TZ 输入。

相同代码适用于表面贴装 PMSM。

运行期间 IDREF 设置为0。

 

请帮助了解哪些因素会导致估算器从在线状态突然进入空闲状态。

如果未加载 regen dyno,则驱动器运行正常。

_________________________________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是添加一个轻微的负载或实施速度关闭环路、会有什么结果? 电机的 LD 和 LQ 值是多少? 您是否根据规格使用了 LD 和 LQ 值? 或使用 IPM 电机的识别 LS 值?

    您可以在增加负载期间监控和捕获电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    正由 regen dyno 添加负载

    需要扭矩回路才能工作

    使用 LD=18mH、LQ=25mH;值来自铭牌;

    示波器上的电流波形看起来很干净。 无尖峰或干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会尝试将电机识别为 SPMSM、并使用识别的参数来运行电机、看看会发生什么情况。

     扭矩电流是否足以克服增加的负载? 您可能会尝试首先使用速度关闭环路来运行电机、以检查问题是否来自估算器或控制参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电机和驱动器没有被 regen dyno 加载、就会在扭矩环路中正常运行。 其他类型的加载不会导致估算器问题。  

    估算器是否会在全部四个象限中使用内部 PMSM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FAST 估算器可以与此 IPM 电机配合使用、因为凸极比不是太高。 我们不会测试 具有四个象限的电机、只需验证以正向和反向旋转电机即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pal 最新信息:

    只需回顾一下讨论内容:

    1. 在由鼓风轮或制动困难等负载加载时、电机控制在速度和扭矩环路中非常有效。
    2. 当连接到再生 dystno 时(dyno 设置为动态加载以保持特定速度、而电机和驱动器配置为以扭矩模式运行)、观测器在提供扭矩后的2秒内进入空闲模式。
    3. 在以下情况下会观察到相同的行为:
      1. 提供的扭矩可以介于5盎司英尺到85盎司英尺之间
      2. 转速由 dyno 调节为200rpm
      3. 在 dyno 以200 rpm 转速运转轴一段时间后、电机控制开始调节其产生的转矩。
      4. 在任何相位中都未观察到实际电机电流中的尖峰或毛刺
      5. 未检测到其他故障
      6. 所有其他工作条件均为标称值

    我们仍在遇到这一问题、但对如何继续进行没有任何建议。 有什么关于如何继续的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="100788" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038300/tms320f28027f-interior-pmsm-motor-in-torque-loop-loaded-by-regenerative-dyno-is-causing-estimator-to-get-stuck-in-idle/3852496 #3852496"]当由鼓风机轮或制动困难等负载加载时、电机控制在速度和扭矩环路中运行良好。

    因此、这意味着 FAST 估算器对该电机很好。 因此、问题应该是速度/电流控制器增益不正确或其他控制逻辑代码。

    [引用 userid="100788" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038300/tms320f28027f-interior-pmsm-motor-in-torque-loop-loaded-by-regenerative-dyno-is-causing-estimator-to-get-stuck-in-idle/3852496 #3852496"]当连接到可再生 dyno 时(dyno 设置为动态加载以保持特定速度、而电机和驱动器配置为以扭矩模式运行时)、观测器在传送扭矩后的2秒内进入空闲模式。

    请确保增加的负载小于电机的输出扭矩、并且电机不会失速、因为在这种情况下、扭矩控制模式使用的扭矩输出不足。

    请检查是否存在任何故障以停止电机、例如过流、失速、即使控制程序/器件复位也是如此。 如果没有任何错误、FAST 估算器将不会自动从在线模式更改为空闲模式、问题可能来自电机如上所述良好运行时所添加的控制代码。

    由于 lab11b 在这种情况下使用、因此您可能会尝试使用速度闭环控制、首先使用 FAST 来检查电机在恒定速度和负载下是否运行良好、并将学习速率值(gAlpha)设置为零。 并尝试以不同的速度运行电机以查看发生了什么。

    此外、您必须调整速度/电流控制器的增益、以确保输出扭矩电流能够响应负载变化。