请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好、香榭丽舍
请按如下方式告知我有关 GUI Composer 的信息:
1) 1)我的理解是、它可以将全局变量连接到 GUI 部件、然后可以双向反映贵重物品。
我有道理吗?
2) 2) 2)是否可以与 F2837xS 配合使用?
3) 3)是否可以使用 GUI 编写器将 F28378D 控制卡连接到 XDS100v2?
4) 4)是否可以将客户开发的板与 XDS200 USB 仿真器连接?
感谢你的善意帮助。
此致、
Hitoshi