This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GUI Composer

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973049/tms320f28379d-gui-composer

器件型号:TMS320F28379D

您好、香榭丽舍

请按如下方式告知我有关 GUI Composer 的信息:

1) 1)我的理解是、它可以将全局变量连接到 GUI 部件、然后可以双向反映贵重物品。
  我有道理吗?

2) 2) 2)是否可以与 F2837xS 配合使用?

3) 3)是否可以使用 GUI 编写器将 F28378D 控制卡连接到 XDS100v2?

4) 4)是否可以将客户开发的板与 XDS200 USB 仿真器连接?

感谢你的善意帮助。
此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这种理解是正确的。

    2、3、4。 是的、所有这些都是可能的。 当您启动一个新项目时、有下拉框可用于选择您的器件和调试器连接。 所有 F2837x 器件型号均位于器件列表中、而 XDS100v2和 XDS2xx USB 均位于连接列表中。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    感谢您的检查。
    这对您有很大帮助。
    将对其进行研究。

    此致、
    Hitoshi