This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000微控制器论坛

Guru**** 2046040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1008541/c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F280049

我们将 F28035、F28069和 F280049用于各种电机控制器
有人问我们的电机控制器是否可用于近轨道卫星(民用)。
F280xx 系列中的哪一个(带 CLA)即使在这类应用中有一些限制也可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yesa、

    TI 用于太空的器件将 具有-SP 或-SEP 后缀标识。  这表明 TI 已经执行了一定数量的辐射测试、以表明当有可能暴露在地球大气层之外的辐射源时、器件不会锁存和/或以未知的方式运行。

    虽然没有 C2000 MCU 具有此资质,但 F28035具有-EP (增强型产品)型号 https://www.ti.com/product/TMS320F28035-EP 。  这与-SEP 器件有一定的重叠、因为接合线是金的、有一个单一的受控基线用于制造(以实现更好的无痕能力)、并且在其结构中不使用纯锡(Sn)。  EP 器件通常是许多航空电子设备应用的基线。

    尽管如此、我们的任何客户都无法在特定的任务配置文件下分析我们的器件并确定性能是否合适。

    从抗软错误的稳健性、辐射可能会引起、我认为 F280049是最佳选择、因为它已经过 ASILB 安全等级认证、并且有许多 内置机制、例如内存 ECC、丢失时钟检测等、而其他机制则没有。  Q1变体将是实现这一目的的方法。

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/overview.html#safety

    最棒的

    Matthew