主题中讨论的其他器件:DRV8301、 BOOSTXL-DRV8301
尊敬的 TI 团队:
1.将 Simulink 加载到硬件板时,我阅读讨论内容,并看到标记的跳线应按图片中的方式设置,但为什么只有在使用 Simulink 时才设置? 由于使用 CCS、我们应该删除它们。 加载 Simulink 后,我想运行电机,从而将电源连接到硬件上(f28069M 以上的 drv8301),我应该再次移除标记的跳线,还是可以保留它们? 因为我不再通过 USB 连接了。
2.(JP3;6;7 ON 和 JP4;5 OPEN)在 LaunchPad 上是否有更多更改?
3.如何设置交换机 S1,我是否可以保持它(ON ON ON ON) ?
此致、