This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:将 Simulink 部署到 Boostxldrv8301_RevB &F28069M

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/879483/launchxl-f28069m-deploying-simulink-to-boostxldrv8301_revb-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301BOOSTXL-DRV8301

尊敬的 TI 团队:  

1.将 Simulink 加载到硬件板时,我阅读讨论内容,并看到标记的跳线应按图片中的方式设置,但为什么只有在使用 Simulink 时才设置? 由于使用 CCS、我们应该删除它们。 加载 Simulink 后,我想运行电机,从而将电源连接到硬件上(f28069M 以上的 drv8301),我应该再次移除标记的跳线,还是可以保留它们? 因为我不再通过 USB 连接了。  

2.(JP3;6;7 ON 和 JP4;5 OPEN)在 LaunchPad 上是否有更多更改?

3.如何设置交换机 S1,我是否可以保持它(ON ON ON ON) ?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    济南

    您标记的跳线适用于 C2000的电源需要来自 USB 电缆的情况、这些跳线可在隔离边界上实现3.3V 和 GND 连接。  当您有 BOOSTXL-DRV8301等 Booster Pack 时、它会通过其接头为 LAUNCHXL 提供3.3V 电压;因此您应断开跳线 JP1/JP2的连接。  有关所有跳线 的详细信息、请参阅 LAUNCHXL-F28039M UG http://www.ti.com/lit/sprui11  

    Q2) JP3正在为 QEP 编码器启用3.3V->5V 的开关、如果不需要这些开关、我会将 JP3保持断开状态。

    JP4/JP5将3.3V/5V 电压从主升压器接头桥接至第二个接头。  您应该可以将其保持打开状态。

    JP6/JP7通过隔离边界路由 SCI (或不路由)、通过 UART 与主机 PC 通信。  我知道我们的一些软件使用此功能来监控参数、因此您可以根据需要进行监控。

    问题3)上述文档也介绍了引导设置、如果您使用 JTAG 连接、我建议关闭/打开/打开、因为这会将器件置于等待引导中。  如果您最终希望独立运行、则很可能会将其放入 GETMODE (默认为闪存启动)中、因此打开/打开/关闭   

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。  

    您能否告诉我 、使用 launchpad 时使用的 QEP 编码器是什么、以及使用哪些实验可以/可以(可以)重新插入跳线? 它们是外部硬件还是已在 LaunchPad 上找到?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,济南,

    F28069M 上的 eQEP 模块用于连接5V 线性或旋转编码器。 LaunchPad 不包含用于此目的的编码器、您需要连接外部编码器。

    您可以在 F2806x eQEP TRM 章节中阅读有关 eQEP 模块的更多信息: http://www.ti.com/lit/spruh18

    最棒的

    Kevin