This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379DPTPQ PowerPAD 将过孔连接到 DGND?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966086/tms320f28379d-tms320f28379dptpq-powerpad-connect-vias-to-dgnd

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在 PCB 设计中使用 TMS320F28379DPTPQ 微控制器。  如数据表中所述、该微控制器具有应焊接到 PCB 数字接地层的 PowerPAD。   

为了获得最佳热性能、数据表第221页所示的焊盘上的过孔是否也应该连接到 PCB 的数字接地层?   

我本以为过孔也应连接到数字接地层、但我注意到以下链接中的 Ulta Librarian 封装具有与 PowerPAD 和 PCB 的数字接地层电气隔离的过孔。   

app.ultralibrarian.com/.../TMS320F28379DPTPQ

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?   为了获得最佳热性能、数据表第221页所示的焊盘上的过孔是否也应该连接到 PCB 的数字接地层?   

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据表始终是最值得信赖的产品。 )

    是的、数据表中 PTP 封装的封装/封装图上显示的过孔必须连接到电路板接地。

    对于 UltraLibrarian、过孔可能还不知道它们连接到什么、因此在连接之前显示为浮动。  一旦您进入电路板、您将会好奇问题是否仍然存在。  如果是、请告知我们、我们可以提交错误来修复 UltraLibrarian 封装。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

    感谢您的回复。  根据 TMS320F28379DPTPQ 的 UltaLibrarian 原理图、到引脚177的连接决定了散热焊盘的连接。 (在本例中、我在原理图中将引脚177连接到 DGND。)

    但是、所有散热过孔都与引脚177电气隔离、并且具有净"无网"、除非我在 PCB 中为每个过孔手动更改它。 (在原理图中也没有任何方法可以设置散热过孔的网。)

    我已附上 PCB 的2D 和3D 屏幕截图。  (这些屏幕截图无需手动更改过孔的网。)

    因此、我认为 UltaLibrarian 占用空间不正确。  你同意吗?

    谢谢、

    Kevin


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的。  基于此、我同意。  我们将向 UltraLibrarian 团队提交一个错误。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    UltraLibrarian 小组已指出该错误已修复。 您可以重新下载该符号吗? 如果问题仍然存在、请告知我们。