This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:采样相同 DAC 输出的不同 ADC 模块:结果差异

Guru**** 2931440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961067/tms320f280041-different-adc-module-sampling-the-same-dac-output-result-differences

器件型号:TMS320F280041

您好专家、

我的客户正在测试 ADC-DAC 内部回路安全机制。 它们发现不同的 ADC 内核将在采样电压源上获得不同的结果。

在 F280041器件中、它们 使用 A0、B15和 C15转换 DACA 输出。 此处的 DACA 以 VREFHI/VSSA 为基准、而这些 ADC 内核以相同的外部3V 电压为基准。

他们的测试结果如下:(数字)

DAC = 1000,ADCA = 1003、ADCB = 1010、ADCC = 1014

DAC =2000,ADCA =2001,ADCB =2018,ADCC =2026

DAC = 3000、 ADCA = 3004、ADCB = 3026、ADCC = 3037

我们看到 ADCB 和 ADCC 的结果与 ADCA 有很大差异。 这是否来自合理的通道间差异?

我们如何知道它是否正常?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    至于 DAC 输出和 ADC 输入之间的差异、您可以查阅两个数据转换器的增益、偏移和线性度规格。  RSS 方法可用于组合这些规格、以获得 ADC 到 DAC 回路预期精度的整体 TUE。  

    不过、我认为更值得关注的是 ADC 与 ADC 之间的差异。  相关规格包括 ADC 到 ADC 偏移误差和 ADC 到 ADC 增益误差。    由于您看到的差异 比这些规格大很多、因此一定要进行一些调查:

    • 您 使用什么 S+H 持续时间对这些通道进行采样?  使用最大 ACQPS 值进行采样时、差异是否会变小?
    • 您对环回连接采样的速度有多快?  您是连续背靠背采样(在 ADC 的全 MSPS 或接近 ADC 的全 MSPS 时)、还是在两者之间定期采样(例如、ePWM 为 100kHz)?  如果您切换到第二种方法并降低采样频率、结果是否会改善?
    • 是否允许 ADC 和 DAC 在采样前完全上电?
    • 您是否同时采样环回连接?  如果不是、您对环回连接采样的顺序是什么?  以不同的顺序进行采样时、结果是否会发生变化?  如果您同时采样、结果是否在按顺序采样时发生变化?
    •  您使用什么电路来驱动 VREFHI 输入?  它是高带宽和 极低阻抗吗?

    我还将研究我们是否有环回通道之间预期差值的规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢您的反馈、我们在这里获得了更多调查结果、并希望与您分享。

    我们具有如上所示的 DAC 测试电路连接。 我们将电容设置为10nF、将电阻设置为1k、然后得到我在上一个线程中提到的结果、

    当我们将电阻器从1k 更改为10k 时、问题不再存在。 (三个 ADC 得到几乎相同的数值)。 您对背后发生的情况有什么了解吗?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    电容负载和 DAC 可驱动的电阻负载的大小存在限制。  10nF + 1k 欧姆违反 了容性 负载规范并减小了可用范围、而10nF + 10k 欧姆仅违反了容性负载规范"。  

    您可以尝试10k + 100pF 和1k + 100pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢您的善意提醒。

    BTW、我是否可以知道 DAC 超出运行条件是否会导致不同 ADC 内部连接的不同结果? 但是、它们为什么不同呢? (它们应以极低的阻抗连接在一起、对吧?)

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    如果电阻过小、输出缓冲器将无法处理电流负载、从而导致 DAC 缓冲器出现非线性行为。

    在容性负载过大的情况下、DAC 缓冲器可能会变得不稳定或驱动负载时可能会出现其他问题。  

    在任一种情况下、ADC 采样都是动态事件(ADC 输入不是高阻抗)、因此、即使是很小的阻抗差异也可以放大、尤其是在 ADC 驱动器较弱且必须同时驱动3个 ADC 的情况下。