您好专家、
我的客户正在测试 ADC-DAC 内部回路安全机制。 它们发现不同的 ADC 内核将在采样电压源上获得不同的结果。
在 F280041器件中、它们 使用 A0、B15和 C15转换 DACA 输出。 此处的 DACA 以 VREFHI/VSSA 为基准、而这些 ADC 内核以相同的外部3V 电压为基准。
他们的测试结果如下:(数字)
DAC = 1000,ADCA = 1003、ADCB = 1010、ADCC = 1014
DAC =2000,ADCA =2001,ADCB =2018,ADCC =2026
DAC = 3000、 ADCA = 3004、ADCB = 3026、ADCC = 3037
我们看到 ADCB 和 ADCC 的结果与 ADCA 有很大差异。 这是否来自合理的通道间差异?
我们如何知道它是否正常?
谢谢
谢尔登