请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
TI
我在2020年8月7日发布了最新的 c2000ware 3.03、
我想在 CLB 滤波器中使用上升沿检测、在 构建于 board.c 文件后在 SysConfig 工具中选择上升沿后、它不会在"clb_selectInputFilter (myCLBTILE1_base、CLB_IN0、CLB_FILTER_NONE);"中更新
1.问题, 由于我在 CLB 逻辑块的边界中设置,所以它没有更新上述函数。
2.问题、当我手动将 CLB_FILTER_NONE 更新为 CLB_FILTER_RISING _EDGE 并再次编译时、它将变为 CLB_FILTER_NONE。 因此,我无法将过滤器设置为检测上升沿。
谢谢
Harshit