This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:在 c2000ware 3.03 CLB 工具中、未更新 board.c 文件中的筛选器选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949942/ccs-tms320f28379d-in-c2000ware-3-03-clb-tool-not-updating-filter-selection-in-board-c-file

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

TI

我在2020年8月7日发布了最新的 c2000ware 3.03、  

我想在 CLB 滤波器中使用上升沿检测、在 构建于 board.c 文件后在 SysConfig 工具中选择上升沿后、它不会在"clb_selectInputFilter (myCLBTILE1_base、CLB_IN0、CLB_FILTER_NONE);"中更新

1.问题, 由于我在 CLB 逻辑块的边界中设置,所以它没有更新上述函数。

2.问题、当我手动将 CLB_FILTER_NONE 更新为 CLB_FILTER_RISING _EDGE 并再次编译时、它将变为 CLB_FILTER_NONE。 因此,我无法将过滤器设置为检测上升沿。

谢谢  

Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在编辑"CLB"模块内部而不是"tile"模块中的滤波器? 因为我看到它在我的设置中发生了变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    Nimma、

    实际上,我 之前在“逻辑块”中执行的操作,现在我在“CLB”中进行了更改,工作正常。