主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我们最近购买 了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、连同这个套件、我们获得了 F28069M ISO 控制卡和 F28027控制卡。我们目前正在开发 F28069M。
1.我们遵循 了用户指南 " C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs\qsG_hw_hvmtr_r1p1中提供的开发套件跳线设置。
2.我们将控制卡开关设置如下所示
SW1:位置1:打开
位置2:打开
SW2:位置1: 向下 SW3:位置1:打开
位置2:向下 位置2:打开
3.我们 使用 f28069m (卡上)调试器从" C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11"刷写代码。
我们在[M3]-J5上组装跳线、并且移除了[M3]-J9上的跳线。
4、我们没有从 P1向电路板施加交流电压。
5.我们使用 InstaSPIN_FOC_F2806xM GUI 刷写代码后,将 OUT 文件重命名为 appProgram.out,并 将该文件复制到 “C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\appProgram.out”。
6.我们启动 GUI 时,得到的结果如下图所示。
我们没有得到任何参数、我们需要做的下一步是什么?
谢谢你