This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:为 TMDSHVMTRINSPIN 板加电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/945300/ccs-tmdshvmtrinspin-power-up-the-tmdshvmtrinspin-board

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我们最近购买 了 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、连同这个套件、我们获得了 F28069M ISO 控制卡和 F28027控制卡。我们目前正在开发 F28069M。

1.我们遵循 了用户指南 " C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs\qsG_hw_hvmtr_r1p1中提供的开发套件跳线设置。

2.我们将控制卡开关设置如下所示

SW1:位置1:打开   

     位置2:打开

SW2:位置1: 向下       SW3:位置1:打开

位置2:向下             位置2:打开

 3.我们   使用 f28069m (卡上)调试器从" C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11"刷写代码。

我们在[M3]-J5上组装跳线、并且移除了[M3]-J9上的跳线。

4、我们没有从 P1向电路板施加交流电压。

5.我们使用 InstaSPIN_FOC_F2806xM GUI 刷写代码后,将 OUT 文件重命名为 appProgram.out,并 将该文件复制到 “C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM\appProgram.out”。

6.我们启动 GUI 时,得到的结果如下图所示。

我们没有得到任何参数、我们需要做的下一步是什么?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果要使用自己的目标文件、则需要使用 InstaSPIN_F2806xM_UNIVERY GUI。 请按照以下文件夹中的 GUI 指南使用通用 GUI。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universal

    此 InstaSPIN_FOC_F2806xM 不支持更改 appProgram.out、必须使用原始.out 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。

    正如您所说的使用原始.out 文件、我们也这样做了、但我们获得了电机参数、但没有硬件套件标识、如下图所示。

    1.我们为电路板提供交流电压、在 GUI 中未 识别我的 HV 套件。 您能帮助我驱动电机吗?  

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您使用的.out 对于此 GUI 和套件是错误的。 如 上所述、您可以使用 InstaSPIN_F2806xM_Universal GU、或者请按照 instaSPIN 实验室指南运行相关实验、这些实验应该更容易旋转电机。

    instaspin_labs.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs"