This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:"Sync"和"ASYNC"Tripzone 的设置

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919690/tms320f280025-sync-and-async-settings-for-tripzone

器件型号:TMS320F280025

您好、香榭丽舍

如  F280025 TRM 图17-42所示、存在 "同步"和"异步跳闸":

您是否愿意建议如何配置以实现此"同步"或"异步跳闸"? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我们的一位专家将于7月6日(星期一)美国假日前再次与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香榭丽舍

    请就此问题提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    对于此主题的延迟回复、请接受我们的道歉。

    通过配置 DCACTL/DCBCTL 寄存器中的“EVTxFRCSYNCSEL”位,您可以选择 DCAEVT1/2、DCBEVT1/2源是通过“SYNC”还是“异步”路径馈送。 如果您的问题得到了解答,请返回,如果您有其他问题,我们将尽快答复您。

    如果此回复回答了您的问题、请单击此主题末尾的"验证答案"按钮。

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    感谢你的答复。

    因此、"EVTxFRCSYNCSEL"位的设置对 TZ1~TZ6、DCA 和 DCB 有效、对吗?

    请提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    请提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pramod、

    因此、"EVTxFRCSYNCSEL"位的设置对 TZ1~TZ6、DCA 和 DCB 有效、对吗?

    请再次提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为所有这些输入执行异步跳闸。 如果您选择使用直流(数字比较)模块作为跳闸源、则确保也选择直流模块内部的异步路径。

    NIMA