This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我们使用 TMS320F28027F 控制器来实现 FOC。 我正在尝试实现 instaspin FOC 的实验1C。 实验1B 运行良好、电机以低电流平稳旋转。 当我尝试执行 lab1c 时、电机消耗非常高的电流(电机的额定电流为2A、但在本例中它消耗的电流为14A)来运行电机。 请告诉我哪里出错了?
电机规格:
#define USER_MOTOR_TYPE: Motor_Type_Pm
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (2)
#define USER_MOTOR_RR (空)
#define USER_MOTOR_Rs (1.2)
#define USER_MOTOR_LS_d (0.000721)
#define USER_MOTOR_LS_q (0.000721)
#define USER_MOTOR_RATed_VLUX (0.19)
#define USER_MOTOR_磁 化电流 (空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-1.0)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (1.5)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)
电流和电压
#define USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz (433)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (88)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V (68)
#define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz (328)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (3)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (8)
#define USER_NUM_CURRENT_SENSORS (2)
#define USER_NUM_VOLTGE_SENSORS (3)
#define I_A_offset (0.8387) (默认值)
#define I_B_OFFSET (0.8387) (默认值)
#define I_C_OFFSET (0.8387) (默认值)
#define V_A_offset (0.4981) (默认值)
#define V_B_OFFSET (0.4981) (默认值)
#define V_C_OFFSET (0.4981) (默认值)
问题:我们尝试执行实验3A /3B 以查找电压和电流偏移、但电机消耗的电流非常高、因此偏移值不会在表达式窗口中更新。
(gMotorvarsI_bias -> value)
(gMotorvarsV_bias -> value)
//! 简要介绍时钟和计时器
#define USER_SYSTEM_FREQ_MHz (60.0)
#define USER_PWM_FREQ_kHz (15.00)
#define USER_MAX_VS_MAG_PU (0.5)
#define USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK (3)
#define USER_NUM_ISR_TICKS_PER_CTRL_TICK (1)
#define USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_CURRENT_TICK (1)
#define USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_EST_TICK (1)
#define USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_SPEED_TICK (15)
#define USER_NUM_CTRL_TICKS_PER_TRAJ_TICK (15)
请在 LAB1B 测试期间找到以下相电流和相电压图像。
相电流
相位电压
此外、我要连接相电压测量电路和相电流测量电路。
相电压测量电路
相电流测量电路
Kp 和 Ki 值在 Lab1B 和 Lab1C 中均保持不变。
SpeedKp_pu:38.5
SpeedKI_PU:7.56
CurrentKp_pu:0.187
CurrentKI_PU:0.113
为什么电机消耗的电流很高? 请帮帮我。
您可以参阅 《InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南》(修订版 H) (http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf)的第5.2章(硬件必要条件)、以了解有关此内容的详细说明。
1.根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (xx)
#define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz (xx)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V (xx)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (xx)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (xx)
2.更改 hal.h 中 HAL_readAdcData()中电流系数的符号,并确保启用电流和电压偏移校准。
静态内联空 HAL_readAdcData (HAL_Handle handle、HAL_AdcData_t * pAdcData)
{
_IQ Current_SF = HAL_getCurrentScaleFactor (handle);
}
您好、先生、
谢谢先生! 我们的电机已开始以低电流运行。
我们已更改 hal.h 中 HAL_readAdcData()中系数的符号
现在、电机启动良好、但它会关闭、以大约2000RPM 的转速旋转。 在开环中、它以前运行速度高达10000 RPM。 我们保持了相同的速度和电流 KP 和 KI。
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (88)
#define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz (656)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V (69)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (19.8)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (33)
当我们检查 MOSFET 上的栅源波形时、高达1900RPM 的波形非常好、当我们进一步提高速度时、波形看起来会振荡、变得很糟糕、完全破坏了大约2000rpm 的运行。
您能否帮助我们了解电机为何在此低速下停止旋转?
Lab01c 仅用于通过旋转电机验证电流感应、它是开环控制、不带转子位置。 它可用于高速运行电机、尤其是在重负载下。
如果您确保电流和电压感应信号足够好、则可以使用以下实验来识别电机参数并使用无传感器 FOC 运行电机。
感谢你的答复。
现在、我能够以10K RPM 的额定速度运行电机。 正在进步!!
但是、我有一个大问题:
Q1:我只能运行 Lab01B 和 Lab01C。 当我尝试通过其他实验来识别电机参数时、电机非常不稳定、消耗的电流高达14安培。 为什么会发生这种情况?
注意:我正在使用2个电流传感器、3个电压相位检测电路和直流电压反馈。 在使用2个电流传感器的情况下、需要进行哪些必要的更改?
#define USER_NUM_CURRENT_SENSORS (2) //我只做了此更改
请告诉我仅使用2个电流分流传感器时缺少的所有更改。 在实验室教程和 Instaspin FOC 指南中未找到此信息。
我从一开始就一直在解决这个问题。 正在等待您的回复。
问题应来自硬件板上的电流或电压感应。
将滤波电容器更改为低电容 C85、从1uF 更改为1nF。 对于 FOC、电流感测的延迟太长。