请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280048
大家好、香榭丽舍、
我的客户将 TMS320F280048PMQ 用于汽车应用、这里有2个问题需要您的帮助来解决。
1.所有 I/O 线路是否都有连接到接地端和 Vcc 的内部钳位二极管? 我注意到、我们应该在模拟引脚上使用它、但我们还在 GPIO 上使用它吗?
2. 注入 电流 规格是多少? 如果 模拟 输入上注入的最大电流、 对 该 通道 和 相邻 通道有何影响?
此致、
张卫健