This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048:TMS320F280048PMQ 问题

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/762629/tms320f280048-tms320f280048pmq-questions

器件型号:TMS320F280048

大家好、香榭丽舍、

我的客户将 TMS320F280048PMQ 用于汽车应用、这里有2个问题需要您的帮助来解决。

1.所有 I/O 线路是否都有连接到接地端和 Vcc 的内部钳位二极管? 我注意到、我们应该在模拟引脚上使用它、但我们还在 GPIO 上使用它吗?

2.   注入 电流 规格是多少?  如果   模拟 输入上注入的最大电流、   对  该 通道 和 相邻 通道有何影响?  

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    是的、所有 GPIO 都有钳位二极管。  

    注入电流规格如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    感谢您的快速响应。

    我们已将您的答案发送给客户、并将告知您他们是否对这些主题还有任何疑问。

    此致、

    张卫健