This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当 CCS 工程文件使用库文件或.cmd 文件的链接(不是副本)时、如何指定原始文件夹?

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167994/tms320f280049-how-to-specify-the-original-folder-when-the-ccs-project-file-using-link-not-copy-for-library-files-or-cmd-files

器件型号:TMS320F280049

你(们)好  

我有一个 F280049项目文件(.projectspec)、所有文件都链接到原始文件夹。

指定这些库文件和链接文件(.cmd)的搜索路径的常规方法是什么?

我不想使用"-i"来指定项目文件中原始文件夹的绝对路径。

该项目如下:

<projectSpec>
  <project
        name="1_ph_Pwm_with_DC_input"
        device="TMS320F280049M"
        cgtVersion="16.9.1.LTS"
        launchWizard="False"
        linkerCommandFile=""
        >
    <configuration name="1_RamDebug" compilerBuildOptions="--opt_level=off -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0  --define=CPU1  --diag_warning=225  --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
    <configuration name="2_RamRelease" compilerBuildOptions="--opt_level=3 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0  --define=CPU1  --diag_warning=225  --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
    <configuration name="3_FlashRelease" compilerBuildOptions="--opt_level=3 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0  --define=CPU1 --define=_FLASH --diag_warning=225  --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
    <configuration name="4_FlashRamRelease" compilerBuildOptions="--opt_level=3 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0  --define=CPU1 --define=_FLASH --diag_warning=225  --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />

    <file action="link" path="1_ph_Pwm_with_DC_input.c" targetDirectory="" />

    <file action="link" path="F28004xCla.cla" targetDirectory="" />

    <file action="link" path="PsBiosRamF004xFloat.lib" targetDirectory="" applicableConfigurations="1_RamDebug,2_RamRelease" />
    <file action="link" path="PsBiosRomF004xFloat.lib" targetDirectory="" applicableConfigurations="3_FlashRelease,4_FlashRamRelease" />
    <file action="link" path="cla2_math_library_datarom_fpu32.lib" targetDirectory="" />
    <file action="link" path="F28004x_CLADATROM_Symbols_fpu32.lib" targetDirectory="" />
    <file action="link" path="f28004x_headers_nonbios.cmd" targetDirectory="" />
    <file action="link" path="F280049_RAM_lnk.cmd" targetDirectory="" applicableConfigurations="1_RamDebug,2_RamRelease" />
    <file action="link" path="F280049_FLASH_lnk.cmd" targetDirectory="" applicableConfigurations="3_FlashRelease" />
    <file action="link" path="F280049_FLASH_RAM_lnk.cmd" targetDirectory="" applicableConfigurations="4_FlashRamRelease" />
  </project>
</projectSpec>

谢谢、

Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="111331" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167994/tms320f280049-how-to-specify-the-original-folder-when-the-ccs-project-file-using-link-not-copy-for-library-files-or-cmd-files "]

    指定这些库文件和链接文件(.cmd)的搜索路径的常规方法是什么?

    我不想使用"-i"来指定项目文件中原始文件夹的绝对路径。

    [/报价]

    您可以使用 --search_path-i 链接器选项来指定链接器查找库或由--library-l 指定的 cmd 文件的搜索路径,而不是显式将文件链接到工程

    构建变量或相对路径可用于避免绝对路径。  

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    如果 使用--library,我还需要提供与搜索路径相同的绝对路径。

    谢谢、

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通过--search_path 获得正确的搜索路径,则在使用--library 时只需要指定文件名。 链接器将在指定的搜索路径中查找该库名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的问题、我不想在工程文件中使用绝对路径、如果我更改文件夹名称、我必须更改绝对路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您可以使用构建变量或相对路径来避免绝对路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我看到、我可以使用 CCS_PROJECT_DIR。

    非常感谢!

    Jiakai