This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当 CCS 工程文件使用库文件或.cmd 文件的链接(不是副本)时、如何指定原始文件夹?

Guru**** 2050970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167994/tms320f280049-how-to-specify-the-original-folder-when-the-ccs-project-file-using-link-not-copy-for-library-files-or-cmd-files

器件型号:TMS320F280049

你(们)好  

我有一个 F280049项目文件(.projectspec)、所有文件都链接到原始文件夹。

指定这些库文件和链接文件(.cmd)的搜索路径的常规方法是什么?

我不想使用"-i"来指定项目文件中原始文件夹的绝对路径。

该项目如下:

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<projectSpec>
<project
name="1_ph_Pwm_with_DC_input"
device="TMS320F280049M"
cgtVersion="16.9.1.LTS"
launchWizard="False"
linkerCommandFile=""
>
<configuration name="1_RamDebug" compilerBuildOptions="--opt_level=off -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 --define=CPU1 --diag_warning=225 --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
<configuration name="2_RamRelease" compilerBuildOptions="--opt_level=3 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 --define=CPU1 --diag_warning=225 --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
<configuration name="3_FlashRelease" compilerBuildOptions="--opt_level=3 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 --define=CPU1 --define=_FLASH --diag_warning=225 --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
<configuration name="4_FlashRamRelease" compilerBuildOptions="--opt_level=3 -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 --define=CPU1 --define=_FLASH --diag_warning=225 --diag_suppress=10063 --display_error_number" linkerBuildOptions="--stack_size=0x30A -heap=0 --entry_point code_start" />
<file action="link" path="1_ph_Pwm_with_DC_input.c" targetDirectory="" />
<file action="link" path="F28004xCla.cla" targetDirectory="" />
<file action="link" path="PsBiosRamF004xFloat.lib" targetDirectory="" applicableConfigurations="1_RamDebug,2_RamRelease" />
<file action="link" path="PsBiosRomF004xFloat.lib" targetDirectory="" applicableConfigurations="3_FlashRelease,4_FlashRamRelease" />
<file action="link" path="cla2_math_library_datarom_fpu32.lib" targetDirectory="" />
<file action="link" path="F28004x_CLADATROM_Symbols_fpu32.lib" targetDirectory="" />
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

谢谢、

Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="111331" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167994/tms320f280049-how-to-specify-the-original-folder-when-the-ccs-project-file-using-link-not-copy-for-library-files-or-cmd-files "]

    指定这些库文件和链接文件(.cmd)的搜索路径的常规方法是什么?

    我不想使用"-i"来指定项目文件中原始文件夹的绝对路径。

    [/报价]

    您可以使用 --search_path-i 链接器选项来指定链接器查找库或由--library-l 指定的 cmd 文件的搜索路径,而不是显式将文件链接到工程

    构建变量或相对路径可用于避免绝对路径。  

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    如果 使用--library,我还需要提供与搜索路径相同的绝对路径。

    谢谢、

    Jiakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通过--search_path 获得正确的搜索路径,则在使用--library 时只需要指定文件名。 链接器将在指定的搜索路径中查找该库名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的问题、我不想在工程文件中使用绝对路径、如果我更改文件夹名称、我必须更改绝对路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您可以使用构建变量或相对路径来避免绝对路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我看到、我可以使用 CCS_PROJECT_DIR。

    非常感谢!

    Jiakai