请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 您好!
我正在尝试使用 LAUNCHXL-F28069M 通过 SCI_A 发送和接收串行数据。 在 LAUNCHXL-F28069M 概述用户指南的第7页中、有一个表格描述了如何设置用于串行通信的跳线。 我计划在笔记本电脑上使用 USB 转串行转换器来发送和接收数据。 我是否应该将跳线设置为"ON-ON"位置、以便能够发送和接收?