This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:UART 跳线

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792112/launchxl-f28069m-uart-jumpers

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我正在尝试使用 LAUNCHXL-F28069M 通过 SCI_A 发送和接收串行数据。  在 LAUNCHXL-F28069M 概述用户指南的第7页中、有一个表格描述了如何设置用于串行通信的跳线。 我计划在笔记本电脑上使用 USB 转串行转换器来发送和接收数据。 我是否应该将跳线设置为"ON-ON"位置、以便能够发送和接收?  

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kash、

    通过该设置、LaunchPad USB 转 UART 适配器将被禁用、信息不会发送回主机 PC。 有关跳线设置的更多详细信息、请参阅第16页的原理图。 在该页面上、您将找到一个包含通道说明的表。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是只要我将 USB 转串行转换器连接到 J1.3和 J1.4、我就应该能够在我的笔记本电脑上看到这些消息。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kash、

    这可能起作用、但您可能需要一个收发器。 请记住、不要超过 GPIO 的最大额定电压3.3V。 我们无法为您提供准确的答案、因为我们对您的 USB 转串行转换器一无所知。 同样、请注意不要超过器件的最大额定值。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kash、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此,我假设我的最后一个答复可以解决你的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken