Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
嗨、大家好、
我正在尝试独立控制 CLA 处理器中的电机、而不会受到主处理器 CPU 的任何中断。
我不确定但听说两个处理器可以同时独立执行不同的代码。
我所做的条件是、一个打算在 CLA 中运行的电机控制函数不应与 主 CPU 的任何触发器同步、所以它应该独立运行。 但是
它需要从主 CPU 获取变量、这对于电机控制至关重要。
我想知道的是,
1.是否可以在 CLA 中运行任何 C 语言代码?
2. CLA 是否可以独立于主 CPU 运行? - CLA 应该与主处理器异步并且独立运行、而不会有任何触发-
3.是否可以不通过 CLA 任务中断 ISR 运行 CLA?
4.你们能告诉我 TI 的 CLA 示例代码来搜索我需要的内容吗?
感谢您的所有真诚帮助。 感谢大家!