This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/836071/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

嗨、大家好、

我正在尝试独立控制 CLA 处理器中的电机、而不会受到主处理器 CPU 的任何中断。

我不确定但听说两个处理器可以同时独立执行不同的代码。

我所做的条件是、一个打算在 CLA 中运行的电机控制函数不应与 主 CPU 的任何触发器同步、所以它应该独立运行。 但是  

它需要从主 CPU 获取变量、这对于电机控制至关重要。

我想知道的是,

1.是否可以在 CLA 中运行任何 C 语言代码?  

2. CLA 是否可以独立于主 CPU 运行? - CLA 应该与主处理器异步并且独立运行、而不会有任何触发-

3.是否可以不通过 CLA 任务中断 ISR 运行 CLA?

4.你们能告诉我 TI 的 CLA 示例代码来搜索我需要的内容吗?

感谢您的所有真诚帮助。 感谢大家!