主题中讨论的其他器件:SFRA、 TMS320F28379D、 C2000WARE
我希望使用 QEP 控制2个以上(具体3个)的 PMSM 电机、其方式与标题为"在 TMS320F28379D LaunchPad 上使用 FCL 进行双电机控制和使用 SFRA 进行性能分析"的应用报告中所示的相同。
我知道单个 F28379D 可以使用 QEP 控制两个 PMSM、但单个 F28379D 控制3吗? 我知道只有足够的引脚用于2个 QEP、但这方面是否有创造性的方法?
如果答案是否定的、是否可以同时控制两个 F28379D 以便我可以让一个项目控制两个 F28379D?
谢谢!