This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:驾驶室 F28379D 可控制2个以上的 PMSM 电机、还是可以同时控制两个 F28379D#39?

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SFRA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810513/launchxl-f28379d-cab-the-f28379d-control-more-than-2-pmsm-motors-or-can-two-f28379d-s-be-controlled-simultaneously

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRATMS320F28379DC2000WARE

我希望使用 QEP 控制2个以上(具体3个)的 PMSM 电机、其方式与标题为"在 TMS320F28379D LaunchPad 上使用 FCL 进行双电机控制和使用 SFRA 进行性能分析"的应用报告中所示的相同。

我知道单个 F28379D 可以使用 QEP 控制两个 PMSM、但单个 F28379D 控制3吗? 我知道只有足够的引脚用于2个 QEP、但这方面是否有创造性的方法?

如果答案是否定的、是否可以同时控制两个 F28379D 以便我可以让一个项目控制两个 F28379D?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    [引用用户="Zac Milne"]

    我知道单个 F28379D 可以使用 QEP 控制两个 PMSM、但单个 F28379D 控制3吗? 我知道只有足够的引脚用于2个 QEP、但这方面是否有创造性的方法?

    [/报价]

    您是指 LaunchPad 平台吗? 器件确实具有3个 QEP 模块。 因此、您可能可以利用硬件中的所有3个 QEP。

    [引用 user="Zac Milne"]如果答案是否定的,则可以同时控制两个 F28379D,以便我可以对两个 F28379D 进行单个项目控制吗?

    我不能这样做、您可以为2个不同的器件提供单个项目。  
    但是、您可以跨2个不同的器件同步 PWM 模块(请参阅 ePWM 部分中的 SYNCOUT/SYNCIN)、并通过独立控制实现同步运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将讨论 Launch Pad。 是否确定有3个 QEP 模块? 快速入门指南指出、只有两个双路5V 正交接口(J14和 J15)。

    感谢您提供有关同步设备的信息。 遗憾的是、此时我不太相信同步 PWM 模块将解决我面临的问题。 我需要一个器件知道由另一个器件控制的 PMSM 的角度。 您是否预见到有任何解决方案?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我说该器件具有3个模块- Launchpad 仅可访问 两个5V QEP 接口。


    [报价用户="Zac Milne">感谢您提供有关同步设备的信息。 遗憾的是、此时我不太相信同步 PWM 模块将解决我面临的问题。 我需要一个器件知道由另一个器件控制的 PMSM 的角度。 您是否预见到任何解决方案?[/引述]

    您可以使用任何通信外设(如 SPI)将角度从一个器件发送到另一个器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Subrahmanya"]我说该器件有3个模块- Launchpad 仅可访问 两个5V QEP 接口。

    我感到困惑的是、"LaunchPad"和"器件"之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LaunchPad 是一个开发板-就像您现在使用的开发板一样。
    器件为 TMS320F28379D、MCU 未连接到任何电路板。
    因此、器件/MCU 具有3个 QEP、但 LaunchPad 板仅支持2个5V QEP 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 TI 是否制造出具有3个5V QEP 接口的器件? 如果没有、我可以定制订单吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 有几个适用于此 MCU (F28379D)的评估硬件、一个是 TMDSCNCD379D、它是一个控制卡、另一个是您所指的 Launchpad (LAUNCHXL-F28378D)。 在这些评估硬件上只引出了如此多的引脚、而不是全部引脚。 它们都仅支持2个 QEP。 如果您需要访问全部三个选项、则需要进行定制设计和评估、您可能需要制作自己的 PCB。 建议查看  TI 网站 http://www.ti.com/product/TMS320F28379D 上的器件数据表和用户指南

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助。 我将阅读用户指南。 如果我想订购定制设计、是否有工程师可以帮助我按照规格设计 PCB? 从何处开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不提供此类服务。 您可以通过网络搜索来了解此类详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我已经联系了 TI 推荐的开发人员、对于添加第三组 PMSM 接口(QEP/逆 变器)、我们有一些问题:

    1. BoosterPack 连接器包含许多接口(I2C、UART、SPI、ADC、DAC、 PWM 等)。  我们是否需要在第三组连接器上使用所有这些接口?  控制第三个电机可能只需要一些器件?
    2. TMS320F28379能够连接到第三个 QEP 通道、但其他接口有何可用性?  例如、我检查了 I2C、似乎处理器上只有2个通道、因此第三个 BoosterPack 连接器没有第三个通道。 PWM 呢?我知道有24个 ePWM 通道(对于3个 PMSM 来说足够了)、但只有16个 HR-ePWM 通道(对于3个 PMSM 来说不够)。 PMSM 使用哪种类型的 ePWM?
    3. 您是否拥有(或有权访问)开发板原理图和电路板布局?  我确实看到生产数据 pdf 中有一个图层的原理图和打印件、但是访问 TI 的原始/最新设计文件将会非常有帮助。 (我看到这些可用于 BOOSTXL 板,但无法用于开发板)。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这与原始线程没有直接关系-因此最好启动另一个线程。

    [引用 USER="Zac Milne">BoosterPack 连接器包含许多接口(I2C、UART、SPI、ADC、DAC、 PWM 等)。  我们是否需要在第三组连接器上使用所有这些接口?  也许只需要一些电机来控制第三个电机?[/引述]

    嗯、这完全符合您的设计要求以及您计划使用这些接口做什么。
    电机通常仅需要 PWM 和反馈(电压/电流信号)作为 ADC 输入。

    [引述 USER="Zac Milne">TMS320F28379有能力连接到第三个 QEP 通道、但其他接口的可用性如何?  例如、我检查了 I2C、似乎处理器上只有2个通道、因此第三个 BoosterPack 连接器没有第三个通道。 PWM 呢?我知道有24个 ePWM 通道(对于3个 PMSM 来说足够了)、但只有16个 HR-ePWM 通道(对于3个 PMSM 来说不够)。 PMSM 使用哪种类型的 EPWM?[/QUERP]  

    正如我在上面所说的、您不需要所有通信接口来控制/运行电机。

    [报价 USER="Zac Milne">您是否拥有(或有权访问)开发板原理图和电路板布局?  我确实看到生产数据 pdf 中有一个图层的原理图和打印件、但是访问 TI 的原始/最新设计文件将会非常有帮助。 (我看到这些可用于 BOOSTXL 板,但无法用于开发板)。[/报价]

    是- C2000Ware 中提供了所有数据
    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28379D

    如果您还没有 C2000Ware -请从 http://www.ti.com/tool/C2000WARE 下载