尊敬的团队:
在"ST_runPosMove"函数中、"STPOSMOVE_getStatus (stObj->MovposMoveHandle)"偶尔 会长时间处于"ST Move bus"状态、 此时电机不旋转、但电机具有自锁功能。
我想知道是什么原因导致了这种情况、我如何处理这种情况?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在"ST_runPosMove"函数中、"STPOSMOVE_getStatus (stObj->MovposMoveHandle)"偶尔 会长时间处于"ST Move bus"状态、 此时电机不旋转、但电机具有自锁功能。
我想知道是什么原因导致了这种情况、我如何处理这种情况?
此致
您好、Yanming:
我 使用 lab02来识别电机参数、 我的电机功率为100w、以下是参数:
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (4.0)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-4.0)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (5.0)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (40.0)
#define USER_MOTOR_ENCODER_LINESS(100.0)