This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:有关 lab13b 的问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853872/tms320f28069m-question-about-lab13b

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的团队:

在"ST_runPosMove"函数中、"STPOSMOVE_getStatus (stObj->MovposMoveHandle)"偶尔 会长时间处于"ST Move bus"状态、 此时电机不旋转、但电机具有自锁功能。

我想知道是什么原因导致了这种情况、我如何处理这种情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否使用 lab02来识别电机参数? 并使用 lab12a 来识别电机的惯性?

    2.您在原始示例实验中做了什么更改?

    3.电机上增加了什么负载?

    请提供有关您的问题的更多详细信息、以帮助我们了解您的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    我 使用 lab02来识别电机参数、 我的电机功率为100w、以下是参数:

    #define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (4.0)
    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-4.0)
    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (5.0)
    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (40.0)
    #define USER_MOTOR_ENCODER_LINESS(100.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用 lab12a 来识别惯性、 原始程序仅在应用功能方面进行了修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、请按照 instaSPIN 实验指南运行相关项目、并且在您熟悉项目之前不要更改任何内容。 如果您想了解有关 InstaSPIN-MOTION 的更多知识、请查看 InstaSPIN 用户指南(spruhj1h)。