器件型号:LAUNCHXL-F28377S
LaunchPad 服务、
我的 launchpad 无法定期工作。 通电时、LED 不闪烁、而 D1和 D4始终为绿色、D9始终为红色。 按下重置 S3不会更改状态。
此致、
京泰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
LaunchPad 服务、
我的 launchpad 无法定期工作。 通电时、LED 不闪烁、而 D1和 D4始终为绿色、D9始终为红色。 按下重置 S3不会更改状态。
此致、
京泰
Katta、
我导入了 Launchxl_F28377并测试了连接。
e2e.ti.com/.../Test-connection-14_2D00_08_2D00_2019.docx
此致、
京泰
京泰
从随附的.docx 文件中、您似乎能够连接到 LaunchPad。 此外、请参考位于以下位置的 F28377S LaunchPad 用户指南:
您的问题是否已解决? 您可能有兴趣查看 F28379D 技术讲座、网址为:
https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop?cu=1137791
但是、请注意 、F28377S (已停产)和 F28379D LaunchPad 各不相同。 需要修改实验说明和实验代码才能在 F28377S LaunchPad 上运行(例如 ePWM、GPIO 等)。
但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。
- Ken
Ken、
感谢您的支持。
是的。 我的 launchpad 已连接、并且 F28379D_handson_Problem 的调试正常。
仍然存在的问题是它没有演示、在工程编译后会出现许多错误、并且 F28377s_:launchPadDemo 的调试未完成。
e2e.ti.com/.../Error-of-launchpad.docx
此致、
京泰
京泰
您需要将代码刷写到器件中:
1) 1)在 编辑视图中、导入 CCS 工程并导航至:\C2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2837xs\examples\CPU1\launchxl_f28377s\cpu01\ccs
2) 2)在 Project Explorer 窗口中、右键点击工程、然后选择 Build Configurations -> Manage -> Set Flash Active
3) 构建项目、然后点击 Debug 按钮(必须首先设置目标配置)
3) 3) CCS 应更改为"Debug"视图并对闪存进行编程
4) 4)关闭 CCS、断开 LaunchPad、然后重新连接 LaunchPad (用于电源)
5) 5) LED 应开始闪烁。
我的编程在上述步骤之后就很好了。
但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。
- Ken