This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:Launchpad 问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830049/launchxl-f28377s-launchpad-problem

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

LaunchPad 服务、

我的 launchpad 无法定期工作。 通电时、LED 不闪烁、而 D1和 D4始终为绿色、D9始终为红色。 按下重置 S3不会更改状态。

此致、

京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存中是否加载了任何程序?

    是否可以在 闪存配置中运行\C2000Ware_x_xx_xx\device_support\f2837xs\examples\cpu1\launchxl_f28377s?

    谢谢、  

    Katta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katta、

    我导入了 Launchxl_F28377并测试了连接。

    e2e.ti.com/.../Test-connection-14_2D00_08_2D00_2019.docx

    此致、

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    从随附的.docx 文件中、您似乎能够连接到 LaunchPad。  此外、请参考位于以下位置的 F28377S LaunchPad 用户指南:

    http://www.ti.com/lit/sprui25

    您的问题是否已解决?  您可能有兴趣查看 F28379D 技术讲座、网址为:

    https://training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-workshop?cu=1137791

    但是、请注意 、F28377S (已停产)和 F28379D LaunchPad 各不相同。   需要修改实验说明和实验代码才能在 F28377S LaunchPad 上运行(例如 ePWM、GPIO 等)。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    感谢您的支持。

    是的。 我的 launchpad 已连接、并且 F28379D_handson_Problem 的调试正常。

    仍然存在的问题是它没有演示、在工程编译后会出现许多错误、并且 F28377s_:launchPadDemo 的调试未完成。

    e2e.ti.com/.../Error-of-launchpad.docx

    此致、

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    您需要将代码刷写到器件中:

    1) 1)在 编辑视图中、导入 CCS 工程并导航至:\C2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2837xs\examples\CPU1\launchxl_f28377s\cpu01\ccs

    2) 2)在 Project Explorer 窗口中、右键点击工程、然后选择 Build Configurations -> Manage -> Set Flash Active

    3) 构建项目、然后点击 Debug 按钮(必须首先设置目标配置)

    3) 3) CCS 应更改为"Debug"视图并对闪存进行编程

    4) 4)关闭 CCS、断开 LaunchPad、然后重新连接 LaunchPad (用于电源)

    5) 5) LED 应开始闪烁。

    我的编程在上述步骤之后就很好了。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我按照您的指令进行操作、在编译 projedt 之后、错误与之前相同。 在调试期间、错误是

    调试后、错误为

    我无法继续实施。

    此致、

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    看起来您没有执行第2步。  请注意、"加载程序错误"在路径中仍然有"RAM"、其中它应该是"Flash"。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我没有错过这个步骤

    我今天再次重申,它与昨天一样。

    此致、

    京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    您可能已经完成了这个步骤、但是您正在从 RAM 文件夹而不是闪存文件夹中加载.out 文件。  双击.out 文件的路径。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    是的、我没有单击活动闪存。 现在我已经完成了演示、我的 LaunchPad 实现了 LED 闪烁。

    感谢您的支持。

    此致、

    京泰