This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SDFM 时序要求。

Guru**** 2538630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866553/tms320f280049-sdfm-timing-requirement

器件型号:TMS320F280049

大家好、

在 F28004x 数据表中、我们说、当使用异步 GPIO 选项时、最短设置时间和保持时间为5ns、将信号从 GPIO 传递到 SDFM 需要5ns、对吧?  当使用 SYNC GPIO 选项时、最短设置时间和保持时间将为2 * SYSCLK 周期、下面我有一个关于该时序要求的问题、

当选择 SYNC 选项时、由于 SYSCLK 与调制器 IC 的时钟/数据信号不同步、 当 GPIO 模块获得正确的数据时、信号和 SYSCLK 之间可能存在时序差异、最坏的情况可能是1 * SYSCLK 周期(我认为这个周期应该是指 GPIO 限定条件采样周期)。

因此、在我看来、当使用 SYNC GPIO 选项时、最小设置/保持时间应为1 * SYSCLK 周期+ 5ns、其中周期指 GPIO 鉴定采样周期、而5ns 是 ASYNC 选项所具有的最小时序要求。

请根据我的上述想法提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    F280049数据表中提供的设置和保持时间确实正确。 您的数据表中的值基于计时结束结果并由设计保证

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    我们需要数据线的设置时间、因为我们希望数据线应该在时钟线进入高电平之前准备好、从而生成上升沿并捕获数据。

    当使用 SYNC GPIO 选项时、它应该与 GPIO 鉴定采样周期控制设置相关、尽管器件复位后的默认采样周期为 PLLSYSCLK。

    让我们考虑同步选项的一个条件、如果用户设置 GPIO 鉴定采样周期 QUALPRDx = PLLSYSCLK/16、那么最小设置时间是否仍然为2 * SYSCLK 周期? 这是合理的吗?

    由于数据和时钟与 PLLSYSCLK/16不同步、SYNC 选项可能会在2 * SYSCLK 建立时间的同时获得高级数据和时钟、然后将这些信号传递到 SDFM。 SDFM 甚至无法获取正确的位数据、我是否认为错误?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    GPIO_SYNC 选项仅将 SDCLK 和 SDDATA 位流与 SYSCLK 同步。 GPIO_SYNC 选项不限定 GPIO 信号。

    因此、当 GPIO_QUAL = GPIO_SYNC 时、QUALPRDx 中提供的设置不会影响 GPIO。 只有当 GPIO_QUAL = 3采样(或) 6采样窗口时、QUALPRDx 设置才会生效。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    是的、你是对的。 我理解不正确。

    SYNC 和 QUAL (3/6个采样)的信号首先被同步至系统时钟(SYSCLKOUT)。

    感谢您的回答、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    我不会创建另一个线程、我有更多项目需要您的评论。

    我的一位客户使用 F28377D GPIO16-21 (SD1 CH1-CH3)进行电机控制电流感应、根据下面数据表中的电气特性表、当 SDCLK 的电压电平高于2.0V (从低电平到高电平并生成上升沿)时、SDFM 将捕获数据、对吗?

    该客户使用 AMC1305作为 SD 调制器 IC、我们知道 AMC1305在接收 SDCLK 下降沿时保证在15ns 内输出数据。 F28377D 在200MHz SYSCLK 下执行、并将 SDFM 设置为 GPIO 同步选项、因此15ns + 2 * SYSCLK 周期等于25ns、而当 SDCLK 的频率为20MHz 时、该25ns 恰好是半个时钟周期。

    客户通常会在 SDCLK 和 SDDATA 上添加 RC 滤波器以提高系统抗噪性能、RC 滤波器将降低信号斜率并导致 SDDATA 设置时间不足、例如、可能是9.8ns 或9.6ns。

    根据我们的数据表、所需的最短设置时间为10ns (SYSCLK = 200MHz)。 我应该如何应对这种情况? 我是否应该说、由于设置时间不符合数据表中的最低要求、我们不能保证 SDFM 能够获得正确的数据?

    在实际用例中、由于 AMC 器件只能保证在15ns 内输出数据、因此很难实际实现10ns 的 SDDATA 设置时间。 此外、GPIO 异步选项对于该应用而言似乎不够稳健。 您对此情况有任何进一步的建议吗?

    请告知您的想法、感谢您的帮助。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    1)是的、如果 SDCLK 的电压电平大于2V、SDFM 将捕获"高"信号;如果 SDCLK 的电压电平小于  0.8V、则捕获"低"信号。

    2) 2)只要不满足 SDFM 时序要求、TI 就无法保证 SDFM 正常运行。 任一客户都必须选择 RC 滤波器、这不会将设置/保持时间缩短< 10ns。 否则、它们必须依赖 GPIO_SYNC 功能来提供更好的抗噪性能。

    此致、

    曼诺伊