大家好、
在 F28004x 数据表中、我们说、当使用异步 GPIO 选项时、最短设置时间和保持时间为5ns、将信号从 GPIO 传递到 SDFM 需要5ns、对吧? 当使用 SYNC GPIO 选项时、最短设置时间和保持时间将为2 * SYSCLK 周期、下面我有一个关于该时序要求的问题、
当选择 SYNC 选项时、由于 SYSCLK 与调制器 IC 的时钟/数据信号不同步、 当 GPIO 模块获得正确的数据时、信号和 SYSCLK 之间可能存在时序差异、最坏的情况可能是1 * SYSCLK 周期(我认为这个周期应该是指 GPIO 限定条件采样周期)。
因此、在我看来、当使用 SYNC GPIO 选项时、最小设置/保持时间应为1 * SYSCLK 周期+ 5ns、其中周期指 GPIO 鉴定采样周期、而5ns 是 ASYNC 选项所具有的最小时序要求。
请根据我的上述想法提出您的意见、感谢您的帮助。
此致、
Luke